This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:交流输入降压电路

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28911, UCC28910, UCC28730, UCC28880, PMP20686, PMP22557, PMP4443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965184/ucc28881-ac-input-buck-circuit

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28911UCC28910UCC28730UCC28880PMP20686PMP22557PMP4443

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在寻找满足以下条件的 IC
・AC85 ~ 264V 输入(也可以是85 ~ 132V)
・5V 0.6A 输出
・非绝缘型
・μ A 降压电路 IC (也可使用外部 FET)

我搜索了离线转换器、但使用 UCC28881只能找到高达5V/225mA 的配置。
如果您有任何好的器件、请告诉我。

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCC28911是推荐的解决方案。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为通过参考以下材料、UCC28911可用于构建降压电路。
    (替换为 UCC28911而不是 UCC28910)

    https://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf?ts=1608275350390&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28910%253Fqgpn%253Ducc28910

    但是、有一个问题。
    在上述文档中有一个部分用于设置电流限制值。 (从 IPK 的值设置 RPK)
    IPK 认为除了输出电流之外、还需要考虑电感器的纹波电流。
    然后、我担心可能会超过以下 UCC28911的最大漏极峰值电流值。

    通过参考上述材料、是否有可能设计出一个符合以下条件(最初发布在 UCC28911上)的电路?
    ・AC85 ~ 264V 输入(也可以是85 ~ 132V)
    ・5V 0.6A 输出
    ・非绝缘型

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ottey

    TI 拥有 UCC28880/1和 UCC28910/1、它们具有可支持 HV 降压的集成 FET。 然后、由于内部 FET 的峰值电流能力、应限制输出电流。 与 UCC28880/1和 UCC28910相比、UCC28910的南侧 FET 具有最高的峰值电流能力。 如果 UCC28911无法满足您的规格、我认为具有外部 FET 的控制器应该是最佳选择。 我想这就是 Mike O 在其他帖子中向您推荐 UCC28730的原因。  

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yunsheng

    感谢你的答复。


    我认为介绍 UCC28730会更好、
    但降压电路中不带变压器的参考设计仅具有以下具有直流输入的参考设计。
    https://www.tij.co.jp/tool/jp/PMP22557

    是否有任何参考设计接近第一个帖子中提到的条件、其中包含交流输入、以便向客户介绍 UCC28730?
    (条件是没有变压器的降压电路。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ottey

    我介绍了 UCC28730的所有参考设计、PMP20686最符合您的规格。

    https://www.ti.com/tool/PMP20686

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢你的答复。

    我知道 PMP20686最接近我们客户的规格。

    我还考虑了符合以下规格的电路配置、但我想再次了解 PMP22557。

    如果 PMP22557符合以下规格、则需要更改下图中的器件 A 至 C。

    ・AC85 ~ 264V 输入(也可以是85 ~ 132V)
    ・5V 0.6A 输出
    ・非绝缘型
    ・μ A 降压电路 IC (也可使用外部 FET)


    A:在输入部件上安装一个将交流电转换为直流电的电路(下图中的 A)。
    (已连接到 PMP4443。)

    B: B:使用以下材料中计算 R2和 R3的公式更改 R1和 R2、以便 Vout = 5V。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva750/snva750.pdf

    C:更改 FET

    上述想法是否正确? 是否有任何缺失的部件?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ottey

    我认为您的想法是正确的。 我没有其他意见要补充。

    BR、

    云生