This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于使用 SIMPLIS 进行交流分析

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965825/ucc28780-about-ac-analysis-using-simplis

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UC3845

您将提供 UCC28780的仿真文件。

可以对文件进行瞬态分析。
是否可以执行交流分析?
我想考虑最佳环路补偿。

或者、是否可以通过将其替换为另一个反激式 IC 来进行分析?
(例如、将 UCC28780替换为 UC3845并执行交流分析)

B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    要执行交流分析,您必须添加交流源、波特图探头和 POP 触发器。

    首先运行瞬态,然后运行 AC + POP。

    我不认为您可以使用 UC3845替代 UCC28780,因为它们是不同的控制模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden

    我尝试使用 您提供的文件(UCC28780_Tran_Si)、但很遗憾、我遇到错误。

    是否可以告诉我具体的设置?
    我准备并运行了所有交流源、电路板图探针和 PoP 触发器进行仿真、但它不起作用。

    D. R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息如下所示。

    <<<<<<<<< 错误信息 ID:5039 >>>
    
    定期操作点(POP)分析
    无法收敛。 不
    会执行交流分析。
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    我不是 SIMPLIS 专家、请您尝试从 其他地方获得一些帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden

    感谢你的答复。
    我了解 您的情况。
    我会与 SIMPLIS Corp.联系
    (我是许可证持有人)

    如果可能、您能否介绍一位熟悉 SIMPLIS 的 TI 工程师?

    B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    仿真只是优化环路补偿的方法之一。 另一种直接方法是构建原型并对其进行测试。

    我可以向您分享一些意见和建议,如果您能提供一些波特图,如何调整补偿。

    谢谢。