This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池不存在且电流限制

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963322/bq25606-battery-not-present-and-current-limit

器件型号:BQ25606

早上好

我想使用 SYS 引脚为系统供电。

如何在电路中强制显示"未知电源适配器"状态?
我还注意到,如果我从 SYS 汲取的电流超过0.2A (启动输入电流限值),并且电池不存在,那么电路关断和重新启动(LOOP)-->我能做什么将电路作为没有电池的“降压稳压器”呢?
即使电池不好、我也希望用它作为主电源。 但我无法强制它进入 ILIM 状态(380欧姆)、并且每次在没有电池的情况下启动时消耗过多电流时都会关闭它。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    将 D+和 D-线路悬空将导致未知的适配器状态。 这将允许您通过 ILIM 设置输入电流限制、并允许您消耗更大的系统负载。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    不过、我已经使用浮动引脚对其进行了测试、问题似乎有所不同。 在启动条件下(0.2A)、连接到 SYS 的电路吸收过多、BQ25606似乎会关断。 因此、我无法达到 ILIM 状态。
    此外、电池实际上未连接到系统。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    如果您在启动时移除系统负载、请允许 VSYS 启动、然后应用200mA 负载、问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题仍然存在。 然而、0.2A 是启动条件、在此之后、如果我施加一个较重的负载、我可以在输入限制500mA 的情况下达到预期的0.5A。 如果我更进一步(我希望电流限制为1A)、例如 VSYS 上的0.6A、电路会关断并返回到0.2A 状态。

    --> D+/D-浮动和 RLIM 380欧姆

    谢谢
    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    请附上您的原理图吗?

    谢谢、

    Ricardo?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    Ricardo、您好、这是原理图、我用不同的值尝试了它(例如、RLimin =380)。 但是、我们在不使用 BQ25606的情况下找到了一种可满足我们需求的解决方案。 当我有一分钟时间(2021年)时、我将尝试弄清为什么它不能按预期工作。  感谢您的参与、如果我发现我的设计有什么问题、并且我可能会在另一个项目中使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供参考。 有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。  

    希望这些信息对您有所帮助。

    谢谢、

    宁。