This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:5V 时间歇性故障

Guru**** 2500475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965716/tps63036-intermittent-at-5v

器件型号:TPS63036

大家好、

一位客户根据 下面应用手册中的图2将 TPS63036用作 LED 驱动器。

www.ti.com/.../slva419c.pdf

该器件在2V 输入电压下正常工作。 然而 、在5V 输入时、LED 很难打开。 在 LED 亮起之前、他需要多次打开和关闭电源开关。 电路板也会发出高频噪声。 输出电流仅为5mA、但在10mA 时问题最严重。 此问题的原因可能是什么?

以下是组件值:

R1 = 51k

R2 = 11K

Rsense = 4.3 Ω

L1 = 1.5uH、TOKO 1286AS-H-1R5M  

LED 的 Vf = 2.7V

这里是原理图和 PCB 布局。 PCB 布局顶层

PCB 布局-底层

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    布局不好。 请参考数据表中的 EVM 或布局指南。  

    请测量 Vin、Vout、L1、L2的波形。 (IC 的引脚或最近的位置)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回答。 如果输入电压为5V、Rsense 电阻器的4.3欧姆值是否非常低? 如果 Vin=5V 且 LED 的 VF = 2.7V、则4.3 Ω 电阻器上的压降为2.3V。 加电时、电流将为0.53A、这将触发器件的过热保护、这是正确的吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    我认为您可以在 TI-pSPICE 中进行仿真、以找到合适的反馈电阻网络。  

    但无论如何、我认为随着 Vin 的变化、Iout 不会有太大的变化、