This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63024:TPS63024:L2引脚开关节点波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966162/tps63024-tps63024-l2-pin-switching-node-waveform

器件型号:TPS63024

大家好、

我测量了 TPS63024中 L2引脚的波形。

我得到了以下波形。

该波形是否符合预期? 对吗?

测量条件:VIN = 2.8V、Vo = 3.3V、IO = 10mA

 MODE = PFM

 L = 1uH、Co = 22uF x 2件+ 10uF x 1件

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke:

    它看起来很好。 您是否观察到任何异常?

    小型平台通过 FET 的体二极管。 因此、它的电压比它大0.7V。