This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:TLV75901 TJ 140度

Guru**** 2505135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965112/tlv759p-tlv75901-tj-140-degrees

器件型号:TLV759P

大家好、

我的客户正在使用 TLV75901、TJ 高达140度。 客户担心高温会降低器件的使用寿命。 您是否有方法/曲线/计算来评估温度如何影响寿命?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    很高兴看到您的客户考虑温度对 IC 的长期可靠性的影响、大多数人错误地认为、额定温度高达 Tj=125的器件可以在该温度下运行10年。 但是、行业标准 JEDEC (JESD22-A108JESD47)和 AEC-Q100 (1级)标准要求器件的寿命可靠性、以便能够在 Tj=55C 下运行大约9年。 针对这个的可靠性测试的名称是高温工作寿命(HTOL)、标准是在 Tj=125C 时运行一个器件1000小时、这相当于在 Tj=55C 时运行9年。  

    附件是一个 Excel 工具、客户可以使用该工具将其任务配置文件与 JEDEC 资质审核标准的配置文件进行比较。 通过使用它、我们可以看到、在 Tj=140C 时运行器件、我们预计最短运行寿命为477小时。  

    e2e.ti.com/.../Customer-Mission-Profile-Compared-To-Industry-Standard-Reliability-Testing.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    明白了。 这很有帮助。

    此致、