This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:VSEL、MSEP1、MSEL2和 ADRSEL 的电阻值

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964499/tps546d24-resistor-value-for-vsel-msep1-msel2-and-adrsel

器件型号:TPS546D24

您好!

我找不到任何工具/Excel 来调整我的设计的输出。

  您是否有用于 TPS546D24的 ExcelCalculator 或任何工具? 谢谢。

大米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rice、

    我们将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于新设计、我建议使用 TPS546D24A 而不是 TPS546D24。

    TPS546D24A 与 TPS546D24引脚对引脚和 PMBus 兼容、但使用不同于 TPS546D24的编程电阻器。  TPS546D24A 有一个链接到其产品文件夹的设计工具、该工具位于:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供  VSEL、MSEP1、MSEL2和 ADRSEL 的 TPS546D24设置指南?

    顺便说一下、我们使用 了 TPS546D24、因为它位于 Broadcom PHY BCM81358 AVS 电源支持列表中。

    如果我们更改为 TPS546D24A、是否存在任何风险?

    谢谢、

    大米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rice

       数据表中介绍了如何选择 VSEL、MSEL1、MSEL2和 ADRSEL、您可以使用 Excel 工具帮助您根据所需的设计选项选择电阻器。

    TPS546D24A 和 TPS546D24之间的引脚搭接电阻设置存在差异。  

    我们建议在较新的设计中使用 TPS546D24A。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不、更改为 TPS546D24A 不存在风险、它能够支持 TPS546D24能够支持的所有应用。  它具有 TPS546D24的所有功能、但使用不同的引脚搭接电阻器来选择相同的初始设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gerold

    我确实会在 数据表和 Excel 工具中看到有关如何为 TPS546D24A 选择 VSEL、MSEL1、MSEL2和 ADRSEL 的说明

    但 我找不到 TPS546D24的这些器件、您能帮您检查一下吗? 谢谢。

    大米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    有关新设计、请使用 TPS546D24A。  它与 TPS546D24引脚对引脚兼容、功能与 TPS546D24等效、增加了一些新的 PMBus 功能、但它使用不同的原理图电阻器为 PMBuis 命令编程初始启动值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我们将更改为 TPS546D24A、谢谢。

    大米