This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:44kHz 音调信号开/关

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965808/tps65235-44khz-tone-signal-on-off

器件型号:TPS65235

各位专家、您好!

我对音调信号有疑问。
如果我们要生成44kHz 输出音调信号、是否可以设置"EXTM 音调"寄存器= 1?
此外、我们如何打开/关闭音调输出? 它是否只是输入 EXTM 引脚的音调输入信号?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo  

    是的、我们应该将 EXTM 音调位设置为1、并且必须使用 OPTION1来控制音调信号的开/关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢你的答复。
    我知道我们需要使用"选项1"来输出44kHz 音调。
    如果我们使用"选项1"配置、我们不需要设置任何寄存器来打开/关闭音调输出?
    (ON:只 需输入 EXTM 引脚的音调输入信号, OFF:不输入 EXTM 引脚的音调输入信号)

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo  

    是的、您回答正确。  

    对于选项1、音调信号完全跟随 EXTM 引脚上的信号。  

    ON:只 需输入 EXTM 引脚的音调输入信号,  

    Off (关):不向 EXTM 引脚输入音调输入信号。