This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:UC3875引脚 C 和 D 中的占空比值不一致

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875, UCC28951, UCC28950, UCC28250, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963301/uc3875-inconsistent-duty-cycle-value-in-uc3875-pin-c-and-d

器件型号:UC3875
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950UCC28250UC2825

大家好、团队、

我的客户有关于以下 E2E 的相关问题。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/598673

客户的原理图与上述 E2E 几乎相同。  这个线程的答案是"误差放大器被确认为电压跟随器、因此 EAOUT 遵循 NI (EA+)。 因此、如果您的 NI 不一致、则会相应地更改占空比、因为占空比由 EAOUT 控制。 如果您希望占空比保持一致、则应使 EAOUT 保持一致。"

但是、客户很难保持 EA+的一致性、因为在 EA+中很难消除噪声。
在这种情况下、  在使用 UC3875实现反馈控制时、是否可以在使用电压跟随器以外的误差放大器时使电路?
请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了这篇文章、似乎他们使用开环测试电路评估占空比控制。  使用传统的2类补偿设置该放大器时不应出现任何问题。

    如果这是相移全桥设计的新设计、我建议您使用 UCC28950或 UCC28951。  这些是新器件、我们有许多设计工具可帮助您进行设计。  以下链接将为您提供 TI 最新 PSFB 控制器的可用设计工具。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。
    客户无法使用 UCC28950 / UCC28951、因为客户选择的开关频率为25kHz。

    客户正在评估 pptx 文件中的以下块。  
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IC.pptx

    客户将 EAOUT 连接到 EA-、而 EA+连接到此系统输出的反馈。 客户认为客户很难保持 EA+的一致性、因为在 EA+中很难消除噪音。

     为了避免 UC3875引脚 C 和 D 中的占空比值不一致、您有什么想法吗? 非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看到、客户正在运行设计开环。

    放大器输出具有低阻抗、不应对噪声敏感。  输入不是低阻抗、可能是噪声感应。

    它们可以向电压跟随器的输入添加低通 RC 滤波器。  1K 欧姆和330pF 的电容应该能够实现该目的。

    25kHz 是一种低开关频率、您可能会考虑使用 UC2825或 UCC28250的常规全桥、该全桥没有 ZVS。

    在这些低频下、该控制器可能更易于使用。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的支持。

    客户将尝试向 电压跟随器的输入添加 RC 滤波器。

    此致、
    Akihisa Tamazaki