This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38051:UCC38051在高输入电压下的过载限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28056, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965206/ucc38051-ucc38051-over-load-limitation-at-high-input-voltage

器件型号:UCC38051
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28056UCC28065

如果超过 PFC 转换器输出端的最大负载并且输出电压降至输入电压的峰值电压以下、会发生什么情况?
规格:
输入:90至265Vac
输出:390Vdc / 450W
当存在240V 交流且超过450W 时、控制器的行为是如何的。 因此、由于功率限制、输出电压降至240Vac * SQR (2)= 340Vdc 的峰值以下? 在这种情况下、电流以脉冲方式通过二极管以100Hz 的频率流过 PFC 扼流圈、而巧克力进入饱和状态! 这是否意味着 PFC-FET 中的电流会呈指数级增加并导致其破坏? 控制器过流关断是否足够快? 整个过程将每隔100Hz 重复一次。

我希望线路电压的增加不会导致功率限制、对吗? 那么、我只能通过电流限制功能在最低线路电压下进行功率限制? 要实现功率限制、应使用同样适用于输入 RMS 电压的控制器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2M1038_5F00_03x_5F00_Blatt_5F00_2_2D00_9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、增加足够 的输入电压不会获得功率限制。

    另一个功率限制功能来自具有逐周期电流限制的控制器 CS 引脚。  

    请评估 CS 引脚的功率限制功能、以查看其是否满足您的要求。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有采用此控制器的解决方案、或者是否使用了采用输入 RMS 电压的解决方案、以便在不同输入电压下进行功率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我建议您选择一个具有线路前馈功能的控制器。UCC28070具有交错式两相 CCM、 UCC28056单相 CrM 和具有两相交错式 CrM PFC 控制器的 UCC28065具有线路前馈功能、可在高压线路和低压线路输入电压之间实现相对稳定的电源。 因此、执行功率限制功能更容易。