This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:PFC 的偏置电源(Vcc)选择

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, LM5021, TIDA-010047, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964363/ucc28056-choices-for-bias-supply-vcc-for-pfc

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: LM5021TIDA-010047UCC28780

我正在设计一款功耗相对较低的 SMPS、它需要 PFC 来保持线路 THD 较低、但具有高输出电压要求(250Vdc)。 我的初始方框图是 UCC28056、后跟用作反激式转换器的 LM5021。 UCC28056看起来简单易用、但需要11V 至34V 电源、与其余电源无关。 我发现的所有例子都不清楚如何最好地做到这一点。 UCC28056评估板显示来自外部世界的12V 输入、其他一些示例从系统中的其他开关获取此偏置电源。

我想在这里有一个简单的设计。 由于电源电流< 2mA、因此仅使用简单齐纳二极管从整流器的直流侧提供电源是否存在任何问题? 我并不是想在设计中每毫瓦都耗电量——这是一款具有电源开关的专业音频设备,因此它不会一直连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    只需使用直流侧的简单齐纳二极管、也适用于 UCC28056中的 VCC、或者您也可以使用反激式中使用的 RC 启动电路 comcon。

    请考虑 待机功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 这正是我所想的、但希望避免任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我仍然有点困惑。 我的应用是通用电源、因此使用齐纳二极管实际上是非启动器。 通过查看使用 LM5021的各种 EVM 原理图、我看到了为芯片供电的各种方法。 其中许多引脚在 Vcc 引脚上只有一个接地电容、没有其他连接。 至少有一个连接可连接外部工作台电源。 在其中的许多情况下、CS 引脚和 Vcc 之间连接了一个电阻器。

    如何在真正独立、可运输的电源中为该部件提供 Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 UCC28056 PFC 控制器、而不是 LM5021……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否确认有一个参考设计通过电阻器将 VCC 连接到 CS?

    我的理解是 CS (引脚2)用于 OCP 和 ZCD 检测、它不应连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试同时进行两个设计时、会发生这种情况:一个是 LM5021设计、另一个是 UCC28056设计。 我把这两个问题混在一起了。 您是正确的:在 UCC28056上、CS 不会以任何方式连接到 Vcc、但在 LM5021参考设计上会连接到 Vcc。

    那么、返回到 UCC28056。 我发现的示例要么是预期由外部工作台电源提供 Vcc、要么是从 LLC 控制器或其他下游源获取 Vcc。 例如、来自 TIDA-010047参考设计的此电路:

    这很难解析:AC_IN 在原理图中的任何位置似乎都不是信号、并且 D19的阳极连接到 VDD3、该 VDD3似乎来自下游 UCC28780反激式控制器。 该电路看起来很有希望、但在一般情况下、不太容易看到如何使用它。 我还在 TI 站点上看到过一个使用小型降压开关生成12V 电压的 EVM (我现在似乎找不到它)。 当任务是为 Vcc 提供2mA 电流时、这似乎也非常复杂。

    因此、我仍在为我的特定设计寻找最佳实践 Vcc 电源。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、任何电路都有其优点和缺点、很难判断它是好还是坏。

    对于 UCC28056、大多数情况下使用下游为其供电。

    请允许我关闭帖子。 如果您有其他问题、请创建新帖子、谢谢。