主题中讨论的其他器件: LM5021、 TIDA-010047、 UCC28780
我正在设计一款功耗相对较低的 SMPS、它需要 PFC 来保持线路 THD 较低、但具有高输出电压要求(250Vdc)。 我的初始方框图是 UCC28056、后跟用作反激式转换器的 LM5021。 UCC28056看起来简单易用、但需要11V 至34V 电源、与其余电源无关。 我发现的所有例子都不清楚如何最好地做到这一点。 UCC28056评估板显示来自外部世界的12V 输入、其他一些示例从系统中的其他开关获取此偏置电源。
我想在这里有一个简单的设计。 由于电源电流< 2mA、因此仅使用简单齐纳二极管从整流器的直流侧提供电源是否存在任何问题? 我并不是想在设计中每毫瓦都耗电量——这是一款具有电源开关的专业音频设备,因此它不会一直连接。