This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:/WDO 上电行为

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965896/tps386000-wdo-power-up-behavior

器件型号:TPS386000

大家好、团队、

我对 TPS386000 WDO 上电时的输出行为有疑问。
/WDO 是否仅跟随 VCC?

或者、/WDO 保持低电平直到 VCC 超过+0.9V (上电复位电压)、然后变为高阻态?

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    当 VCC < 900mV 时、/WDO 处于高阻抗状态。  由于 TPS386000中的/WDO 是一个开漏输出、可连接到 VCC 的电阻器、因此/WDO 将遵循 VCC。  一旦 VCC > 900mV、/RESET 引脚可切换、WDI 计时器开始。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    非常感谢!

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    很高兴能提供帮助!