请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 您好、TI 专家、
我最近想使用 LM317。
输入为+24V、输出为+22V。 数据表显示余量 shoud 至少为3V 且低于3V、器件可能会下降。 我的订单压降电压是多少? 该器件肯定会随我的2V 电压差而下降吗?
最好
亚涛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yatao 您好、
LM317在输入电压和输出电压之间具有高于3V 的余量、负载电流高达1.5A 的条件下进行了测试。 通常、压降数与负载电流成正比。 对于较新的器件、我们有压降的测试数据、但对于 LM317、由于器件的使用年限、没有用于查找实际压降值的测试。
如果您的负载电流远低于1500mA、并且可能需要2V 的余量。 但遗憾的是、您需要运行自己的验证、以确保器件符合您的规格。 通常在较高的温度下获得最差的压降数。 如果这对您的应用至关重要、您是否愿意使用其他器件? 我们可能会找到另一个具有压降规格的器件。
此致、
Jason Song