This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:再充电阈值/迟滞似乎不起作用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966089/bq21061-recharge-threshold-hysterisis-seems-not-to-work

器件型号:BQ21061

您好 TI:

我们将 bq21061用作我们的电池充电 PMID。

但是、我们发现在电池充满 设置充电完成标志后。 拔下充电 USB 电缆并立即插回将清除充电完成标志、充电将再次恢复。  仅在大约10秒后(如果我们将终止电流设置为10%)、充电完成标志才会再次设置。

这并不理想、因为用户会认为充电完成指示器不可靠。  (在我们的软件中、充电完成指示器基于 bq21061中的充电完成标志)

我们希望充电完成标志持续显示实际充电完成状态。 为什么要快速地解开和重新拔插电缆以清除该标志? 电池几乎在一秒的边缘使用。

我们还尝试了"再充电阈值"实验(CHARGECTRL0、0x17)、该字段中仅有两个选择:140mv 和200mV。 它没有影响任何东西。

这个问题能否解决、还是 bq21061的缺陷?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是预期行为。 这是因为当输入电源被插入时、一个新的充电周期开始。 解决此问题的一种方法是让两个电荷 STAT 位读数相隔几秒、以消除此问题。