This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:器件标识

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966000/bq24232-device-identification

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ24074

大家好、

您能帮助我们确定 与下图对应的确切 BQ 器件吗? 我们的客户 拥有用于尚未存档的参考设计的此芯片。 根据我们的标记查找工具、它似乎是 BQ24232或 BQ24074、只需进行确认即可。

提前感谢!


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我相信这是 BQ24232。 如果可以进行测试、则充电电流范围之间的主要差异。 BQ24074的最大电流为1.5A、而 BQ24232的最大电流充电为500mA。