请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 你好。 我正在设计中使用 TPS2121。 我有一个场景、我的两个输入都为0V、但输出上的电压最高为5.5V。 即使器件未通电、TPS2121也可以阻止该电压到达输入端吗? 我认为、基于 BFET1和 BFET2体二极管、但希望确保即使器件未通电、这些二极管也可以阻断5.5V 电压、FET 也会关断。
谢谢、
Rob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.