This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:RAC 5m Ω、用于混合升压模式进入

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965812/bq24780s-rac-5mohm-for-hybrid-boost-mode-entry

器件型号:BQ24780S

您好!

在 mΩ 表中、它提到为了支持混合功率升压模式、必须在0x3F 寄存器处针对10 μ A 输入电流将输入电流设置为高于1536mA

感应电阻器。  mΩinput 5m Ω 电流感应电阻器时的情况如何?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    无论电流感测电阻值如何、寄存器0x3F 需要一个高于0x0600的值来进入混合功率升压模式。