大家好、
我对充电 IC BQ24616有以下疑问。尽管我已阅读数据表、但我仍需澄清以下问题以继续进行设计。
已附参考设计原理图。
注意:VBAT 电压设计用于12.6V 而不是8.4V
e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Design.pdf
VFB 引脚上的电压为2.05V。我已经验证了 TS 引脚并将其设置为70%、介于0°C 至45°C 之间。TS 引脚上的电压大于2.4V。因此 VFB 根据规格应为2.1V、但 VFB 和上的电压为2.05V 因此、Vbat 充电电压在12.6V 和12.3之间切换、但设计的电压为12.6V 充电。 请告诉我们为什么它是开关的、而不是恒定的12.6V?
我们将 ISET2设计为0.6A。因此,当电流低于0.6A 时,终止电流将为0.6A,电池停止/终止充电。请在此基础上确认?
请告诉我们电池充电周期是如何工作的? 根据数据表、当电池电压降至再充电阈值(VRECHG)以下时、再充电开始。在哪里测量 VRECHG 电压、即电压应降至50mV 以下的引脚(在规格中提到 w.r.t VREG)。我无法从数据表中了解再充电阈值。 根据我的要求,充电电压为12.6V。在低于12.6V 的电池电压阈值下,再充电周期开始? 请告诉我从12.6V 下降到的确切阈值。
4.我们尝试在恒定电流模式下为电池充电(更新了1A ISET1引脚),但电池在1A 和0.6*A 之间切换)为何它不会在1A 时持续充电,而是在上述电流值之间切换。这是预期的行为吗?
5.充电期间是否有任何方法读取电池电压。 我们可以读取电池的充电电压、但需要在充电期间读取电池电压。 请建议在充电时使用任何方法来读取电池电压。
6.还请详细说明 IC 如何读取电池电压。 我已经检查了数据表中的第8.3.5节,但没有提到。
请澄清上述问题、这些问题对于更好地了解设计非常有帮助。