This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS761:更高输入电压的替代解决方案

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965807/tps761-alternative-solution-for-higher-input-voltage

器件型号:TPS761

由于客户正在寻找高达20V 的输入电压、因此是否与 TPS76150引脚兼容?

条件:

输入电压:+15V、精度为5%

输出电压:5V

输出电流:<20mA

应用:当前模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    所幸的是、TPS761采用了相当标准的 SOT-23封装引脚排列、因此我们有一些选项。 我的第一个建议是 TPS709 、因为它具有30V 的最大输入电压并且具有反向电流保护。 如果他们不需要反向电流保护、 那么 TPS7A24 也是一个选项、建议的最大输入电压为18V、最大绝对电压为20V。  

    下面是三个器件之间的快速比较。