This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:问题关于 BQ25504的预期系统用途

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965690/bq25504-question-re-bq25504-intended-system-use

器件型号:BQ25504
我有一个将太阳能电池板应用到超级电容器储能组5法拉的设计、其泄漏电流(70uA)等于逻辑和传动器总电流。 (使用您的电子表格)
因此、我正在考虑使用 BQ25504来压榨最后几滴太阳功耗、但由于我没有电池、我应该如何使用 Vbat 和 Vstor?
  • 我应该在 VSTOR 上放置一个较小的电容器/超级电容器、在 Vbat 上放置主超级电容器(还是忽略 Vbat)?
此外、当我使用太阳能电池板的输出来确定日光/黑暗转换时、我确实需要太阳能电池板的第一个1V 输出不会被冷启动电路上拉、因此我正在考虑保持太阳能电池板的阻断二极管、 两个二极管来确保1V 正向压降保护频带。
  • 这是否是可接受的用途?
我正在使用3V/315mA 或5V/190mA 太阳能电池板(均为72cm2 @ 0.9W)进行试验。 但通常在非常低的日光水平下、200Lux?
3V 315ma
在此阶段、我非常感谢您的任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    VSTOR 和 VBAT 之间的内部 PFET 仅用于防止 VSTOR 上的负载欠压。  大多数超级电容器不需要欠压保护、因此您可以将 VSTOR 短接至 VBAT。  VSTOR 上需要0.01-0.1uF 电容器、并且需要放置在 VSTOR 和 VSS (连接到 VSS 的 NC)引脚之间靠近 IC 的位置。  我建议也保持4.7uF 电容器。

    我不理解您的二极管如何避免冷启动。  对于如此强大的太阳能电池板、我建议使用外部 PFET1将电池板直接连接至超级电容器、然后使用打开的 PFET2将太阳能电池板连接至 VINDC。  PFCET1将在 PFET2打开之前先关闭。  您可以使用 VBAT_OK 比较器来控制 PFET 或添加 TPS39系列中的第二个低 Iq 比较器。 这将避免冷启动。

    请记住、这是一个仅升压充电器、因此输入 MPP 电压必须低于 VBAT_OK 电压。  如果您使用的是具有80%*5V=4.2V MPP 的5V 面板,则 VBAT_OK 必须大于4.2V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff、非常清楚、我正在使用 BQ25504评估板进行进展。。 以及电阻计算器电子表格 SLURAQ1。 我想我现在可以应付冷启动,但如果需要的话,关于 PFET 的想法非常好:-)。

    最后一点、关于 MPP 设置、我的面板为5V o/c、但在英国阴暗的条件下、不太可能被如此高的光照(甚至不倾向于阳光)、今天测量的 o/c 最大值为4.4、那么: 但我想我应该继续争取>4.2V 的 MPP,因为这不会改变。

    每一个祝福
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    VBAT_OV 值必须设置为高于最大 MPP 点。  否则、充电器会在 VIN_DC 上打开一个下拉 FET、以防止存储元件过压。  如果源不是 HiZ、FET 可能无法将其下拉足够多、因此 VIN_DC - 2*Vdiode 将出现在储能元件上。

    此致、

    Jeff