请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28880尊敬的 TI:
我需要将230V 交流电转换为直流电、但需要非常紧凑的解决方案和不带变压器的廉价解决方案。
是否有 TI 解决方案?
如果是、请您向我提出任何解决方案。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、海报
建议使用 UCC28880/1、请参阅以下参考设计。
云生