This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60:RSOC 无法达到100%

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965862/bq40z60-bq40z60-rsoc-cannot-reach-100

器件型号:BQ40Z60

现在、现场存在一个问题、即我们的 BBU 无法从日志中向100% RSOC 充电。 我可以知道原因吗?

下面是该字段的日志、完整充电容量为12.15Whr、剩余电量为10.68Whr。 但是、根据电池电压、我们可以考虑它应该根据我的经验达到100% RSOC。 我们的设计容量为10.56Whr。

电压:10718 蓄电池引脚:10797 电源 CW:0      ACP mV:12528

电池1 mV:3537 电池1 mA:0        电池1 Qmax:1140            电池1电池时间:0

电池2 mV:3568 电池2 mA:0        电池2 Qmax:1140            电池2电池时间:0

电池3 mV:3614 电池3 mA:0        电池3 Qmax:1142            电池3电池时间:0

完全保护 CWH:1215         RSOC:088          Ave Time Full:4800

保留上限 CWH:1068 ASOC:103          Ave Time Empty:65535

监测状态:0x00191850       运行状态:0x00000197   电池状态:0x00c7

充电状态:0x00010008

 

一个背景是、由于温度限制和37%的增量能限制、我们无法现场更新 Qmax。 我们将释放25%的能量、然后每10天充满电。 如果需要、我可以通过电子邮件向您共享我们的.gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    电池看起来不平衡、两个电池之间的压差约为80mV。 这可能会阻止您达到100%的充电。

    此致、

    Wyatt Keller