This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011上的输入电容器烧断/短路

Guru**** 2514085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961136/lm25011-input-capacitors-on-lm25011-blowing-up-shorted

器件型号:LM25011

你(们)好

OUT 客户在加电时保险丝和电容器烧坏时出现问题。 LM25011的输入电容器似乎由于某种原因短路、进而烧断保险丝。 问题很难重现,我们在测试台上放了几张卡片,每分钟打开和关闭4-5次,可能需要一个月才能使其中一张测试卡实际出现故障。 燃烧的电容器为 C218、C200、C201和 C207。 有时所有这些引脚都短接、有时只有1或2个。 当您为卡通电时、似乎总是直接发生这种情况。 我们找不到明显的解决方案或原因、希望得到有关设计的一些反馈。

e2e.ti.com/.../lm25011_5F00_power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以共享的输入电压波形?

    使用大输入电感器打开和关闭输入电压可能会导致比预期更高的输入电压。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我第一次怀疑、但我未能检测到引脚1上的任何电压尖峰。 我们尝试在 R215上安装电视、但一张卡仍在带状线中损坏(C200短接)。

    下面是启动顺序的图片。 (使用10x 探头测量、工作电压约为22VDC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、从该波形中、它看起来不像您施加过高的电压。 检查导通和关断波形以确保正确。

    您之前提到过、当您为卡通电时会发生这种情况。 初始上电时是否存在任何类型的电压浪涌? 测试卡是热插拔还是在通电时插入?  

    其他可能导致陶瓷电容器失效的因素包括制造过程中的发热或损坏。 确保在制造过程中不会对电容器施加应力或焊接过热。

    您是否有可以发送的电容器器件型号?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该卡根据 IEC 61000-4-4 (2kV)标准进行测试、没有任何问题。 感觉电容器发生的任何情况都是由卡本身产生的。

    在带状线中、我们当前正在运行所有电源、在进行任何交换之前都将切断。 当带状线运行时、它基本上只是通过继电器(230 VAC、50Hz)将电源插入插卡上的变压器。  
    与最终客户使用卡的方式相同。

    这些是短路的电容器、有时它们中只有1个或2个、有时都是短路的电容器。 全部连接到 LM25011上的引脚1
    器件型号:

    C200 - C2012X5R1V106K085
    C201 - GMK107BJ105KA-T
    C207–CL10B104KB8NNNC
    C218 - C3216X5R1V226M160

    断电
    在 LM25011的引脚1上测得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您共享的波形看起来很好。 它看起来大约为22VDC。 这是整流器电桥之后的预期电压吗?  

    您是否在测试期间监控输入电压? 是否可以监控电压并发现故障?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是预期的电压。  
     遗憾的是、我们未能在示波器上发现故障。 有时、我们必须在卡发生前打开100、000次。

    开关是否有可能以某种方式耗尽电容器? 到燃烧点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关电路不应使电容器耗尽。

    您是否注意到在测试期间电容器会发热?

    电容器是否有任何弯曲或应力?

    您是否已申请对电容器进行故障分析? 我找到了这个讨论电容器故障的电容器网站。 这可能会有所帮助。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是跟进一下、看看在这个问题上是否取得了任何进展?

    请告诉我是否有任何帮助。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有听到。 希望您已经解决了这个问题。

    如果您仍有疑问、请告知 MW。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们决定现在在 R215封装上安装一个 tvs 二极管。 希望它将有助于抑制任何过压、从而可能损坏电容器。 如前所述、故障很难重现、因此我们目前无法验证解决方案、只有时间才能确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Jason