This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110的 EOS 模式

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965237/bq34110-eos-modes-of-bq34110

器件型号:BQ34110

你(们)好

有人能帮我解决有关 BQ34110 EOS 工作模式的后续问题吗?

1) 1)哪些条件会影响 LPER 标志的出现? 我并不总是用 EOS_ON 标志来获得这个标志。 充电 或任何报警标志是否会防止这种情况发生?

2) 2)哪些条件会影响从 LDSG 转移到 LCHG? 我无法获得 LCHG。 在 LDSG 之后、我再次有放松模式(LRLX = 1)? 它是无限序列还是以任何结果结束?

MFG 状态 INIT = 0x08 (EOS_ON = 1)

EOS 配置= 0x0B (LTEST = 1、LSM = 1、 LENCTL = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题-放松一下4 µV -这是一个真正的值还是一个数据表错误/拼写错误? 

    可能是4mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    LPER 位仅在学习阶段时才会置位。

    您在最终充电期间看不到设置的 LCHG 位? 您何时检查它是否已设置?

    您能否共享您所参考的测试的日志和.gg 文件?

    通常为4uV/秒、因此可能是 TRM 中的拼写错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在最后的充电周期内看不到 LCHG 位被置位。

    从未见过它的设置

    有时我会得到 LDONE。

    如何将接收到的 EOS 参数保存到闪存中、以便在电源和电池关闭时不会丢失这些参数? (我是说已经处于工作模式 LTEST = 0)

    PS 4 uV/秒? 它是计算出的参数是否为100秒的结果?

    e2e.ti.com/.../0456.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    请通读 TRM 中的第2.11.1.2节"学习充电阶段"、以确保您看到要设置的 LCHG 标准。 LDONE 可通过放电学习进行设置。

    如果需要、您可以通过 MCU 提取数据以进行保存。 您是否在测试期间看到 EOS 数据丢失?

    它是根据其他值计算得出的、但等效于4uV/s

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wyatt Keller"]

    请通读 TRM 中的第2.11.1.2节"学习充电阶段"、以确保您看到要设置的 LCHG 标准。 LDONE 可通过放电学习进行设置。

    如果需要、您可以通过 MCU 提取数据以进行保存。 您是否在测试期间看到 EOS 数据丢失?

    它是根据其他值计算得出的、但等效于4uV/s

    此致、

    Wyatt Keller

    [/报价]

    你好

    谢谢、我终于了解了它的工作原理。

    此致

    Anton Gribkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wyatt Keller"]

    如果需要、您可以通过 MCU 提取数据以进行保存。 您是否在测试期间看到 EOS 数据丢失?

    [/报价]

    但我有一个与此相关的 EOS 的新问题。

    BQ 如何知道 电池运行状况?

     我应该在每次关闭 IC 电源时写入"黄金映像"?

    或 BQ 确定健康状况到期理想参数(或第一个学习周期)的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    好的、我很高兴您能让它正常工作。

    SOH 的计算方法为该监测计的 FCC 和设计容量百分比。

    这是一个基于闪存的监测计、因此在断电后将保存所有 DF、仅 RAM 将丢失。

    此致、

    Wyatt Keller