This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87334Q3D:交流瞬态规格 栅极/SW 节点处

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87334Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965900/csd87334q3d-ac-transciant-spec-at-gates-sw-nodes

器件型号:CSD87334Q3D

大家好、

我的客户正在使用 CSD87334Q3D、希望知道是否存在交流瞬变规格。 用于 TG 至 TGR 和 BG 至 PGND 的参数、如 Infeneon 的规格。 是什么?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一个问题、客户还想知道为什么绝对最大值 Tg 至 TGR 和 BG 至 PGND 的额定值从-8V 更改为-0.3V?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的查询。 TI 未在 CSD87334Q3D 数据表中对瞬态绝对最大限制进行规格说明。 由于存在误差、该规格从-8V 更改为-0.3V。 该器 件具有一个从栅极到源极的单端 ESD 二极管、如果 VGS 超过二极管的正向压降、它将导通并钳制电压。 0.3V 的值足够低、因此 ESD 二极管不会发生正向偏置。