This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T 最小充电电流超过电池的最大充电电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ24075, BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966010/bq24075t-bq24075t-minimum-charging-current-exceed-the-maximum-charging-current-of-our-battery

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ24232

您好!

我使用 BQ24075T 为320mA/h 锂离子电池组充电、其数据表中显示:"最大充电电流= 160mA"。

使用 Riset = 3kOhm 时、充电器中的最低快速充电电流设置为300mA。  

是否可以将电池的充电电流设置为较低的设置、而无需限制输入电流(ILIM?)。

谢谢你。

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您选择 BQ24075T 的具体原因是什么? 大多数使用 BQ24075T 的用户都希望设置 BQ24075上不提供的特定电池温度阈值、同时仍具有最大1.5A 电流和 SYSOFF 功能。 我们仅指定最小值为300mA 至1.5A、无法保证精度低于该范围。

    如果您愿意、可以查看如何更改为 BQ24232。 除了没有 SYSOFF 引脚和基于电流的电池监控系统之外、它还具有 P2P。 您是否需要设置特定的温度范围来为电池充电?