This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80适合替换 bq20z45或需要 BQ40Z50-R1?

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45, BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965726/bq40z80-bq40z80-is-suitable-to-replace-bq20z45-or-need-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

尊敬的先生:

我们有一个将 bq20z45用于4S1P 电池组 BMS 板的旧项目、已有大约5年。

最近、我们了解到 bq20z45的产量较低、价格不断上涨、因此我们现在正在寻找替代方案

为客户提供服务。 考虑到集成有限的资源、我们是否可以选择 BQ40Z80作为替代解决方案来替代 bq20z45、而不是 BQ40Z50?

是否存在任何 SMBus 通信问题或其他问题、我们必须将 bq20z45与客户端的器件设置进行比较?

此外、我们还考虑为其他7S 电池组(500Wh~1500Wh)选择 BQ40Z80。

您能否告知我们、由于某些文档显示 BQ40Z80为2~6S 而有些文档显示为2~7S、因此是否可以设计7S?

期待您的建议。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    bq40z50或 bq40z80都适用于4S1P 设计。 bq40z80目前仅支持高达6S 的系统。

    此致、

    Wyatt Keller