This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电源正常最大电流规格

Guru**** 2892780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965790/tps25947-power-good-max-current-spec

器件型号:TPS25947

我正在寻找 PG 开漏输出的最大电流规格。  数据表引用了 PG 部分中的"弱上拉"和"强上拉"、但我看不到与这些定义相关的任何值。  在"PG/AUXOFF 引脚低电压 VIN > VUVP (R)"的规范中、使用了什么值的上拉电阻?  0V 的典型值看起来不切实际、我认为它只是占位符。

我的目标是使用 PG 输出直接驱动 LED、这将使其成为电源不正常指示器。  我可以对其进行缓冲、但如果我不需要、我宁愿不对其进行缓冲。  我的库中有一些效率相当高的 LED (1mA 或更低以实现良好的光输出)。

在单独的注释中、从第33页开始的典型应用部分中、参考 R4和 R5、但在原理图中、R5电阻器被标记为 R2。

谢谢、此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    请分享您将在其中驱动 LED 的配置。 那么我可以更准确地回答。  

    是的、您答对了、在典型应用部分原理图中、存在打印错误。 感谢您的指出。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您帮助我解决这个问题。  这是一种非常简单的配置。  仅5V ->电阻器-> LED -> PG 输出。  LED 的正向压降为1.9V。  5V 电压来自 TPS259472ARPW 的输入电压。  这是否足以描述?

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    根据您的说明,LED 将在何时亮起,PG 引脚将灌入电流。 建议将灌电流保持在10mA 以下。

    希望回答您的问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kunal。  这回答了我的问题。  我只打算使用大约1mA 的电流、因此这会留下足够的裕量。  我对数据表中的"弱"和"强"上拉基准感到好奇。  将来是否会用实际值替换它?

    此致、

    Greg