This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:请提供 TPS546D24RVFR PCB 布局指南

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963590/tps546d24-please-provide-tps546d24rvfr-pcb-layout-guidance

器件型号:TPS546D24

您好!  

请提供 TPS546D24RVFR PCB 布局指南,我们无法从数据表中找到该指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24发布在受限版本上、其完整数据表未发布到网站。

    新设计应使用引脚对引脚兼容的 TPS546D24A。  虽然 TPS546D24A 与 TPS546D24引脚对引脚兼容且 PMBus 兼容、但它使用不同的 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 电阻器值进行编程。

    您可以参阅 TPS546D24A 数据表中的布局指南、它们适用于 TPS546D24。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    与  TPS546D24相比、您是否会提供更多有关 TPS546D24A 开发的背景知识?  

    我们需要在客户致电时提供更多详细的背景信息。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    TPS546D24的引脚检测电路未在整个温度范围和产品寿命内使用、因此 TPS546D24A 中更新了引脚检测电路以提供额外的设计裕度、 需要选择具有更大间距的新电阻器值、因此为每个选择分配了新电阻器。

    TPS546D24A 还添加了一些额外的 PMBus 功能、例如 READ_VIN、其他用户可编程库存控制命令和 PMBus 控制的故障仿真。

    它使用相同的集成式功率级、栅极驱动器和控制环路、并且与 TPS546D24开发和使用的现有 PMBus 系统端固件完全兼容。  强烈建议新设计使用 TPS546D24A 而不是 TPS546D24。  但是、客户可以使用 TPS546D24A 数据表中针对 TPS546D24的布局建议。