This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:输出放电功能

Guru**** 2591800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965992/tps563211-output-discharge-function

器件型号:TPS563211

大家好、

我对放电功能有疑问。  

d/s 表示"放电功能保持运行状态所需的最小电源电压通常为2.5V "。 这意味着 Vout 需要至少2.5V 的电压。 因此、如果客户在 Vout=1.8V 时使用、则放电功能不起作用。 我的理解是否正确?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    放电功能保持工作状态所需的最小电源电压通常为2.5V,这是 VIN 电压。

    放电功能在 Vout=1.8V 时仍然有效。

    BRS、

    年轻