This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:同步连接问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965960/tps40057-sync-connection-question

器件型号:TPS40057

您好、专家、

客户对 TPS40057的同步引脚行为有一些疑问。

它们 不需要同步器件、但是它们没有将 SYNC 拉至 SGND、而是将 SYNC 上拉至3.3V。 电路连接是否存在任何问题?  原因 DS 提到,SYNC 引脚是下降沿触发的,因此如果它们始终上拉,我们认为这是可以的。

请帮助澄清。 谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们建议遵循数据表建议、以避免噪声干扰 Sync 引脚、这可能被内部电路错误检测为下降沿。

    谢谢