This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:什么是 Comp 引脚的最大钳位值?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965921/tps54560b-what-is-comp-pin-maximum-clamp-value

器件型号:TPS54560B

大家好、

我的客户测量 COMP 引脚值并获得2个值0.6V 和2V。

因此、他们需要知道最大钳位值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,它是2V 最大值和600mV 最小值

    谢谢