This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:请推荐合适的 FET。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, LM5069, LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965942/lm5060-please-recommend-a-suitable-fet

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTTLM5069

我正在尝试为58V 25A 电力线配置开关。
请推荐合适的 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JungHoon、您好!

    请考虑 CSD19536KTT FET。  

    所需的保护功能、最终产品是什么?  您是否需要符合 Q100标准的器件?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将其应用到电池和充电器之间用于开/关的开关上。
    充电器是作为产品购买的、开关的位置在电池和充电器的充电端口之间。
    无需 Q100认证。
    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑 LM5069控制器、因为它具有比 LM5060更好的电压范围。

    此致、Rakesh