请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 您好、E2E、
如何消除流经 OVP 和 UVLO 引脚分压电阻的偏置电流?
客户在48V 电池应用中采用 TPS2660。
它们希望在10uA 或更低电流范围内通过 OVP 和 UVLO 引脚的分压电阻降低偏置电流更好。
它们在电路中不需要 OVP 和 UVLO 功能、但根据 d/s、通过将这些引脚接地短路来实现的默认保护值不能支持48V 输入电压。
请建议一种更好的方法来帮助客户在分压电阻器上实现更低的偏置电流。
~Jason