This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:正在寻找100%占空比降压解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30224, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965916/tps54531-looking-for-100-duty-on-buck-solution

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:PMP30224

尊敬的团队:

我正在寻找5~20V 输入电压至5V 输出电压/5A 降压解决方案。

并查找 采用 TPS54531进行设计的 PMP30224.3。  

您是否为此应用推荐了解决方案? 如果是、请告诉我、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben  

    实际上、TPS54531不能支持实际100%占空比。  

    此外、在5A 负载下也无法实现5V 至5V 的输入电压。  

    我知道、没有器件可以支持您的应用。