This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:PLIM 及其在控制热插拔方面的重要性

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965601/tps24750-importance-of-plim-and-its-roll-in-controlling-hot-swap

器件型号:TPS24750

大家好、

您能帮助回答以下问题吗:

我们使用 TPS24750热插拔为 QSFP 模块供电。

 

根据设计电阻器值和数据表公式、ILIM = 10.9A PLIM = 23W

 

在3.3V (31W)上、工作电流稳定至9.4A。 我们观察到 HS 在9.5A 左右关闭。

 

在这里、由于我们看到功率超出了设置限制、PLIM 及其在控制热插拔方面的作用是什么?

 

Rset

42.2.

Rsns

0.002

Rprog

59000

Rimon

1300

PLIM

23.211375

ILIM

10.955769

使用数据表第16页和第17页中提到的公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    何时关机? 是在稳态期间还是在器件开启期间? 输入和输出电压是多少? 在关断事件期间、最好共享输入电压、输出电压、漏极引脚电压、计时器引脚电压、输出电流、FLT 引脚电压的波形。 关断的原因可能是过流或过热?

    PLIM 的作用是在热插拔期间,器件上的功率耗散会迅速增加,从而导致器件温度超过最大内部 FET 结温并导致关断。 为防止这种情况、器件在热插拔期间会保持恒定功率 PLIM、从而使器件温度远低于最高结温、器件在安全工作区内运行。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您能否帮助解决以下进一步的问题:

    那么、在热插拔期间、PLIM 在稳态运行期间会注意到什么?ILIM 在稳态运行期间会关心什么?

     

    当电流超过9.4A (电子负载测试、ILIM = 10.9A)时、在稳态运行期间发生关断

    我们预期的光学模块最大电流为7A、到目前为止、我们在上电期间(从0A 切换到7.5A)没有发现任何问题。

     

    输入和输出为相同的3.3V

    需要捕获您请求的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    在电流达到 ILIM 值之前、PLIM 会确保器件功率保持恒定、并且在电流过 ILIM 后、断路器和快速跳闸便会生效。

    客户是否在 CC 模式或 CR 模式下使用电子负载? 应使用 CR 模式。 CC 模式不提供准确的结果。

    当电流超过9.4并小于 ILIM 时,关断的原因可能是过热。 但波形将提供更好的图像。

    此致

    Kunal Goel