This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:是否提供设计计算器电子表格?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, LM5021, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965389/lm5021-design-calculator-spreadsheet-available

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC28C45

是否有适用于此器件的设计电子表格? 我发现 UCC28056的这个非常有助于理解折衷。 Webench 版本对此更钝-并且其输出电压上限远低于我的设计目标(250V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    没有 LM5021的设计计算器可用。 您是否可以尝试遵循以下中的参考设计?

    https://www.ti.com.cn/cn/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5021

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢你的帮助。 是的、我已经了解过这些设计。 我发现 UCC28056的电子表格有助于了解设计的利弊权衡、并希望 LM5021也能实现类似的功能。 我可以使用 Webench 设计工具、但其输出电压限制为小于48V。 我的设计是250V、因此存在一些限制。 但我会尝试更多。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    关于 Webench 设计工具、您可以参阅 UCC28C45的 webench 工具、它不会限制输出电压。 UCC28C45和 LM5021是类似的控制器。

    希望这是有用的信息。

    BR、

    云生