This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:UCC28630启动锁存过压条件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965391/ucc28630-ucc28630-startup-latch-up-overvoltage-condition

器件型号:UCC28630

您好!

我在使 SMPS 完全启动方面遇到了一些问题。 它似乎通过了3个探索脉冲、并开始并最终随着时间的推移而锁存。

请参阅原理图、布局和一些波形。 如果有助于更详细地调试问题、我还可以根据请求提供更详细的波形。

黄色--> Vdrv

绿色--> Vdd

黄色--> Vaux

绿色--Vdrv

请告诉我、您可能需要任何其他信息来帮助我调试此问题。 您可以看到、它运行了一段时间、然后以非常奇怪的频率停止并开始再次锁存、直到它锁存。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、

    您提供的第一个波形显示 UCC28630的 VDD 已达到17.5V VDD OVP 阈值。 则控制器将锁存。

    我想您必须略微减小 AUX 绕组匝数以降低 VDD 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    您能否查看其中包含我的设计参数的 TI 电子表格。

    请注意建议的与已覆盖的匝数。 我们使用了一个 NP=58、NS=3、NB=8的变压器。 如果我遵循工作表中建议的比率、我将关闭1次偏置。 您是否认为再接通偏置绕组一个电源来解决此问题? 此外、请注意、我已经焊接了一个与 RB 并联的178K 欧姆电阻器、将其调到非常接近电子表格的27.98。

    请告诉我您的 thinke2e.ti.com/.../smps_5F00_calcs.xls 内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、

    VDD OVP 的另一个可能原因是变压器漏电能量超过 VDD 电容充电。 您可以在 AUX 整流器路径上串联一个10~20 Ω 的电阻器。 (在整流器二极管之后)、因为我在该路径上找不到任何电阻器、并且 VDD 电压高于5* 8/3 =13.3V。

    谢谢。