This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:待机功能请参阅

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965599/lm5021-standby-functions-consult

器件型号:LM5021

大家好、

欢迎! 最近,客户正在评估我们的 LM5021的待机功能。 他们发现了一个奇怪的现象、需要您在这里进行评论。

它们断开引脚并持续监控 VIN 引脚的电压、如下所示。 他们发现、无论如何调整充电 RC 值、VIN 引脚的电压始终会从25V 降至7.3V。  它们预计 VIN 电压应为周期电压(25V->7.5V--> 25V->7.5V)。 在100V 电压输入条件下。 他们现在担心、如果他们断开引脚连接、我们的 LM5021无法自行重新启动。 有时、他们会执行该操作以节省功耗。  

您能评论一下上述现象以及此处的任何解决方案吗? 非常感谢。

 

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanley、

    如果 OUT 引脚断开连接,这意味着 功率级中不会有电流流动,来自 CS 引脚的电流信号检测 始终为低电平,控制器认为 CS 引脚上出现故障。  然后它 进入 故障模式。 这就是您看到 VDD 从25V 下降到7.3V 的原因。 这是 LM5021的正常行为。

    断开引脚对于禁用控制器而言不是一个好选择。 我建议客户在需要禁用部件时使用 MOSFET 来拉低 SS 引脚。 释放 SS 引脚后,控制器将开始软启动。

    谢谢。