This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:TI 是否具有带互锁功能的600V 隔离式半桥驱动器?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, UCC21222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965771/ucc21220-does-ti-have-600v-isolated-halfbridge-driver-with-interlock-function

器件型号:UCC21220
主题中讨论的其他器件: UCC21222

大家好、专家也很好

我在参考设计中选择 UCC21220作为半桥驱动器。 请注意、它没有与两个通道的互锁功能。 我需要该功能来避免半桥异常短路。

但是、当我在 TI.com 中搜索时、我没有找到任何具有互锁功能的600V 隔离式驱动器、您能帮我并推荐合适的器件型号吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的隔离式双通道栅极驱动器通常具有死区时间控制功能、与互锁功能相同。

    死区时间用于防止高侧和低侧 FET 同时导通、方法是注入用户控制的延时时间、在下一次开关转换发生之前将两个通道保持为低电平。  

    UCC21222具有 UCC21220的所有特性以及可编程死区时间。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Krystian

    感谢您的快速回复、我稍后将在我的设计中尝试使用 UCC21222。