我们已经使用该组件设计了一个电路板。 电路板的两个副本显示了相同的行为、我们无法理解发生了什么(以便修改包含此器件的未来设计)。 原理图随附。 当下游元件具有~1ms 的快速1.4A 负载时、该元件(降压2+5V)看起来会裸片。 在故障排除中、我们看到组件没有完全死区、在 LX 节点上可以看到1MHz 开关、但它似乎以33ms 的增量开始和停止。 输出快速上升至1.2V、然后保持相同的~33ms、然后似乎重新启动。 (包含这些信号的图片)。 我们对您可能提出的任何建议感兴趣、我们已经完成了很多组件交换、以查看我们是否可以更改结果(在现有电路板上)、但无法更改结果。