This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700的几个问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965764/ucc28700-several-question-for-ucc28700

器件型号:UCC28700
各位专家: 
关于 UCC28700的应用、客户有一些问题、您能帮我们解决吗? 1:在 TI 官方网站上下载的 pspice 模型客户无法使用 OrCAD 捕获进行仿真。 它始终报告未定义 IC 的错误。
我们有这样的经验吗? 客户下载的其他器件可以进行仿真。 2:VS 引脚上是否有任何方法可移除 UVLO 功能? 3:CS 引脚0.75V 的电流阈值太大、是否有任何方法可以降低该阈值、我希望它介于0.05V 和0.25V 之间。

此致
郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    1.如果客户在其仿真设计中发现一些问题,我相信 PSPICE 模式在我们上传到 TI.com 之前已经过 TI 的验证。 他们应该检查他们的设置。

    2.我想客户在 VS 引脚上提到的'UVLO'就是我们所说的交流输入运行/停止、或者 Brown_IN /Brown_OUT。 无法删除此功能。 但它可以编程为非常低的电平(通过使用低值 RS1)。  因此,这样 它似乎被“删除”了,详细信息请见数据表第10页 第8.3.1.3章 。

    首先、我想在这里澄清的是 UCC28700 CS 引脚上的 OCP 阈值是1.5V 而不是0.75V。 0.75V 是最大调节阈值。 如果客户希望降低此阈值、则另一种方法是增加电流感应电阻器。

    谢谢。