This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:开关/输出噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965604/tps61023-switching-output-noise

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:TPS61230

大家好、

我的客户考虑使用 TPS61230、他正在进行评估。

他观察到相对较大的输出噪声和开关噪声上的过冲、而他使用猪尾探针正确测量每个节点。

目前、他考虑添加缓冲器、但您能否通过查看上传此 内部链接的原理图/布局/波形来提供任何意见、 从而更大限度地降低噪声?

我建议添加0.1uF 的小型电容器、以最大限度地减少开关环路。

应了解有关降低噪声的任何其他提示。

条件:

  • 输入电压:3.5V
  • 输出电压:5.24V
  • 输出电流:800mA

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    请查看我的评论:

    1.可以通过加宽布线来优化布局。 对于升压转换器、Vout 引脚、GND 引脚和输出电容器之间的路径应较宽且较短。 请勿对 C221使用散热连接。 请参阅 TPS61023 EVM 布局以供参考。

    2.建议正确测量输出纹波。 从探头尖端取下帽子、并在探头套管周围缠绕一根导线以连接接地。 这通过缩短接地回路的长度来最大限度地减小电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供信息丰富的评论!

    此致、

    Shota Mago