This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:低成本单串 LED 驱动器-设计计算和 PWM 控制?

Guru**** 2393885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965770/lm5157-q1-low-cost-single-string-led-driver---design-calculation-and-pwm-control

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165LM5157

您好!

我们希望通过电池电源(12V)驱动一串高电流 LED、该电池电源在2节或3节配置中的 VF 为5至9V、理想情况下高达4p、但如果需要、我们可以针对重复多次此设计 并联灯串。 该应用需要这些特定的 LED、对于该应用、需要升压拓扑以及通过 PWM 提供调光的功能。 我们正在寻找一种紧凑、低成本的设计。

LED 制造商在其演示板的3S1P 配置中使用 TPS61165、但其设计的峰值电源电流受限。 这些 LED 设计用于 If 为500mA、If_max 为700mA。 遗憾的是、这使其超出了传统 LED 升压驱动器的范围。  

找到了具有以下参考设计的 LM5157x-Q1芯片、但没有与此相关的任何设计信息:

根据 Web 工作台设计人员的说法、它提供了以下具有700mA 输出的30V 升压设计、但未设置为 LED 的恒定电流驱动。



1) 1)是否可以将 LM5157x-Q1用作数据表中所示的恒流 LED 驱动器? 您将如何处理 PWM 输入?

2) 2)该应用中的 FB 网络是如何计算的?

3) 3)如果 LED 发生变化/调光、您将如何处理补偿网络?

4) 4)是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mooreaa、您好!

    您为什么选择 LM5157、这是升压转换器? 但在您的应用中、由于输入电压高于输出电压、因此它需要一个降压转换器。