This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:双极电源

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964914/ucc28780-bipolar-power-supply

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC2893

尊敬的 Ulrich

目前、我们已经对32V 电源进行了原型设计。
负载是用于音频的立体声 D 类放大器。
但是、±16V 作为运算放大器的电源更为方便、因此我将在下一个原型设计中更改为双极电源。
我已附加了 SIMPLIS 的仿真文件。
如果有任何特殊问题、您能给我一些建议吗?

如果我们使用同步整流方法、 我们需要两个 MOSFET、对吧?
是否可以提供参考电路图?
如果您无法提供、我将要求您在创建原理图后进行审阅。

还是最好使用 UCC28780设计+16V 电源、然后使用反相转换器生成-16V 电源?
在这种情况下、运算放大器的电源序列是一个问题。

负载假设如下。
D 类放大器(±16V)
ADC、DAC (+ 5V/POL)
DSP、CPU (3.3V/POL)
OPA、模拟电路(±15V 或±5V)

请给我建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了文件。

    e2e.ti.com/.../8883.o-UCC28780.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的线程已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    我想知道+16V 和-16V 的单独负载是多少。 由于控制器只能调节一个输出。 如果+16V 和-16V 具有相似的负载、则交叉调节会成为一个问题。 我们不知道如果每个输出都有二次侧谐振电路会发生什么情况。

    我建议您"使用 UCC28780设计一个+16V 电源 、然后使用反相转换器生成-16V"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden

    感谢您的建议。

    我正在为音频设备提供电源。

    规格如下。

    UCC28780:±16V  (__LW_AT__反馈通过中心抽头变压器在-16V 至+16V 范围内提供。)

    您是否会查看我在另一天附加的仿真文件?

    此外、负载仅为90W x 2通道 D 类放大器。
    此外、还使用单独的绕组来生成数字电源。

    由于它通过反向转换器转换为 POL、因此不需要考虑交叉调节。

    之前、我使用 UCC2893来创建 PWM 有源钳位电源。 而且工作正常。
    (当时是±50V 电源。 当时、它通过基于-50V 反馈高达50V 的电压来保持稳定。)
     
    我可以使用相同的方法来设计 UCC28780、对吧?
    在这种情况下、评估板的同步整流器电路应安装在每个(+ 16V 和-16V 线路)上、对吧?
    请给我一些建议。

    B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克:

    是的,您必须在每个电源轨上放置 SR FET。 坦率地说,对于  每个通道上的两个次级侧谐振电路,我们没有这样的经验。 我关注的是中负载输出(ABM LPM)、因为控制器处于输出纹波控制模式。

    但我认为您可以构建一个原型来查看是否有任何问题、然后我们可以对其进行诊断。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    您所担心的可能是一个严重的问题。

    为了避免风险(因为您不建议这样做)、我们将继续使用+32V 电源进行试产。
    为了如期进行开发、我们将放弃±16V 的试产。


    由于 UCC28780是一种使用输出纹波控制的特殊反激式器件、因此我知道很难使用双电源。

    我想结束这个话题、尤其是在我的看法正确的情况下。

    B.R.Tak