This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:VIN=1.3V~3.9V、基于脉冲电流(1mA =>100mA)

Guru**** 2528580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963667/tps63802-vin-1-3v-3-9v-base-on-the-pulse-current-1ma-100ma

器件型号:TPS63802

尊敬的先生:

Li-SOCL2电池是我们的直流电源、但电压会根据脉冲电流产生很大变化。

附图2 是我的电动装载机测量结果(高:100mA/ 1s;低1mA/ 10s)。

您可以看到电压从1.3V~3.8V 下降、第一个脉冲的电压为1ms 至1.3V。

我需要 Vout=3.0V、TPS63802是否满足要求?

或者、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gordon:

    图像丢失。 请再次上传。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Photos.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您使用的输入电缆有多厚? 如果您的电缆阻抗太大、则会导致压降。 此外、还请尝试使用直流电源作为具有适当输入电流限制值的输入源。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    电流仅为100mA、电缆是标准直流电源电缆。

    40c 时的压降具有 Li-SOCL2特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    电池电压很奇怪、即使在负载阶跃之前也会出现压降。 您可以使用直流电压电源来更换电池并重复实验。 通过检查输出电压、我们可以知道问题出在电池或 TPS63802。  TPS63802能够在正常工作时完全支持您的工作条件。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    那么、TPS68302是否可以接受任何脉冲压降?

    TPS68302的响应时间是多少?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您是指 Vin 的压降吗? 数据表中有线路瞬态波形可供参考。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    长时间没有听到您的声音。 我想您已经解决了您的问题。 如果没有、欢迎再次联系我们~

    此致。

    Yichen