This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM51561-Q1:LM51561-Q1的 WEBENCH 设计问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1, LM5122, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965598/webench-tools-lm51561-q1-webench-design-issue-for-lm51561-q1

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122LM51561

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户正在考虑将 LM51561-Q1用于其具有以下规格的新项目:

输入6至36V

VOUT=2A@70V

该设计未在 WEBENCH 上创建-"您的首选器件不能与您选择的输入配合使用"-即使它应该根据数据表规格工作。  

LM51561-Q1是否可用于这些规格? 为什么不创建 WEBENCH 设计?  

谢谢、

此致、

Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taru、

    背后有两个问题。

    峰值电流非常大、大于23A。

    2、占空比非常大、至少为~92%(假设效率为100%)

    我建议使用 LM5122等同步控制器。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taru 和 Yinsong

    感谢您的支持

    少数设计要求可帮助您了解 LM51561在满足以下要求时的功能

    输入6V 至36V;Vout=65V@1A 而不是2A 导致电感非常大、将产生两个 LM51561电源并使用二极管进行供电

    完全功能65V@1A 完全适用于11V 至36V 的输入电压范围、可接受6V 至10V 的降额(降低的功率和电压)操作  

    器件必须具有功能安全功能

    此致

    Latif Shaikh