This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:低纹波 LTE 电源

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965309/tps564208-low-ripple-lte-power-supply

器件型号:TPS564208

您好!

我们希望 将 TPS564208用作 LTE 模块的12V -> 3.9V 直流/直流电源。

在发送/接收数据时、我们期望突发电流为2A、且侧面上升时间为2-3us。  

我们可以在 TPS564208和负载之间添加200uF 或更多电容吗? 这会影响控制环路吗?

我们的目标是尽可能减少任何纹波并降低 EMI。

此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ambroise

       您是否尝试向 Spice 模型添加电容器以进行检查? 这也会带来很大程度的信心。

    届时、Edwin 将会对其进行研究并返回。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suter、  

    实际上、您的目标是获得更好的负载瞬态性能。 在这里、建议使用更小的电感器和更大的输出电容器。 您还可以添加 CFF 以增加带宽。 是否要发布原理图进行审阅? 我会就立法会和立法会的价值提出建议。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、您好、Gerold、

    感谢您对此进行深入研究。

    我将通过个人消息向您发送原理图。

    最棒的

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    明白了。 让我们通过电子邮件进行讨论。