请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25944L 主题中讨论的其他器件:TPS25947
您好!
在图79 (数据表第41页)的数据表上 有一个优先级复用示例、但我想知道 R5是否被连接至正确的上拉电阻器。 如果 IN1不存在、您将希望主芯片的 PGOOD 输出为低电平。 如果 IN1不存在、则主芯片将不会上电、并且能够将 PGOOD 线路驱动为低电平(除非 PGOOD 电路可以脱离输出电压运行)。